请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65994AD 主题中讨论的其他器件:TPS65994
您好!
使用 TPS65994的客户出现 警报引脚无响应问题。
首次将 Type-C 插入 DP 器件时、可能会正常工作。 但是、当插入器件时、第二次无法正常检测。
即使是多次插拔也无法从 TPS65994获得反馈、ALERT 引脚始终处于低电平。
只有第一次才会让 ALERT 引脚 H 到 L 和正常工作。
谢谢!
Jeff