This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:谷底开关:"LP 已使用"含义

Guru**** 1133420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125161/lm5023-valley-switching-lp-used-meaning

器件型号:LM5023

您好!

在 lm5303数据表第8.2.2.3节中、查找 CD 方程、术语" LP_USDED "的含义是什么。 这里应该使用的值是 LP 吗?

在示例中、在数据表中给出 LP=400uH

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、  

    我认为,"LP_USed"一词源于方程式(54)之后的文本中对"CD"和"CD_USed"的区分。   
    作者可能没有意识到(当时)这种不一致性是整个数据表中"LP_USed"的唯一实例。  

    请注意、等式(53)将 t_dlyqr 与 RFF x CD 相关、因此、当然、cd = t_dlyqr/RFF。
    此外、等式(52)使 t_dlyqr 等于包含"lp"的表达式、该表达式在等式(54)中被 t_dlyqr 替换。

    因此、LP_USed 与 LP 完全相同、我认为在数据表作者对计时所需的总体 CD 和考虑到已经存在的20pF 引脚电容时所需的外部值(CD_USed)进行区分时、"LP_USed"无意中被关联。  
    请简单地将 "LP_USed"视为与 "LP"相同。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你