This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:PSpice 均值模型

Guru**** 2391305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124839/lm5145-pspice-average-model

器件型号:LM5145

大家好、团队、

我想使用 PSPICE for TI 评估 LM5145电路的环路稳定性。

您是否有用于 LM5145的 PSpice 均值模型?

我想在输出电压之后加入第二个 LC 滤波器进行仿真、因此 Webench 或设计计算器可能无法工作、并希望使用 PSPICE for TI。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    我只能在我们的网站上看到 PSPICE 瞬态模型。 在任何情况下、添加第二级 LC 滤波器会将传递函数从二阶更改为四阶、从而使电压模式控制的稳定性变得复杂。 如果您要添加第二级滤波器、请确保 LC 振荡电路频率较高、以避免不必要的相互作用。 您可以使用 LM5145快速入门计算器作为补偿计算的起点;只需确保陶瓷输出电容器值的电压降额。

    此致、

    Tim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    感谢您的评论。 我知道 LM5145没有平均值模型。

    您能否告诉我如何将快速入门计算器工具用于第二级滤波器设计? 我们首先通过快速启动计算器工具创建采用单级设计的波特图、然后手动将其乘以由二级 LC 滤波器引起的额外二阶极点?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sato-San

    您的理解是正确的。 请使用 LM5145快速入门(不带第二级 LC 滤波器)并确保系统稳定。 然后手动设计第二级 LC 滤波器。     有关详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../power-tips-designing-a-two-stage-lc-filter 和 www.eetimes.com/.../。

    -李家祥