您好!
我无法理解为何无法使用 BQ40Z80为2S 电池充电。
对于我创建的黄金映像、一切看起来都正常。
但是、如果我将两节电池放电到0%或6V 以上、则会发生以下情况:
我可以放电、直到触发内置电池检测、但我无法再充电。
CHG FET 似乎已关闭、但 DSG FET 已打开?
我假设触发了某种警报或永久性故障、但当我查看时、情况似乎并非如此:


只有在我通过 FET_EN 和 CHG_FET_TOGGLE 进行控制时、我才能再次开始充电。
为什么会这样呢? 我缺少什么?
谢谢您、
Dominik