您好!
我使用 LT1054IDW 器件从10V 降压转换器生成-5V 电压、如下所示。


问题是、我在 LDO 获得10V 输出、但无法在电荷泵输出端获得-5V 输出、并且 LT1054正在升温。
单独地、如果我向电荷泵施加10V 电压、我将获得-5V 电压、但不会加热。
1.加热的原因可能是什么?
2.解决该问题的解决方案是什么? 或者设计出了什么问题?
谢谢、此致、
Pedaiah G.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 LT1054IDW 器件从10V 降压转换器生成-5V 电压、如下所示。


问题是、我在 LDO 获得10V 输出、但无法在电荷泵输出端获得-5V 输出、并且 LT1054正在升温。
单独地、如果我向电荷泵施加10V 电压、我将获得-5V 电压、但不会加热。
1.加热的原因可能是什么?
2.解决该问题的解决方案是什么? 或者设计出了什么问题?
谢谢、此致、
Pedaiah G.
e2e.ti.com/.../Chargepump_5F00_LT1054.pdf
您好!
请找到该电路
此致、
Pedaiah H
Pedaiah、您好!
感谢您通过 e2e 与我们联系。
我要对迟交的答复表示歉意。 您的问题由于职责的过渡而被忽视。
电荷泵似乎无法从 LDO 获得足够的电流。 这就是它在连接到实验室电源时正常工作的原因。
对于电荷泵、输入侧的电容器应始终大于输出端的电容器。
请在此处使用更大的电容器。
此外、铁氧体磁珠会限制(峰值)电流。
另请尝试在焊珠上短接、以查看这是否起作用。
此致、
哈里
尊敬的 Harry:
感谢您的回复。
根据您的建议、我们进行了以下实验。
我们已移除铁氧体磁珠并在磁珠上短接。
a)无负载电荷泵输出=-5V。
b) 带负载(50mA)= 1.23V 且电荷泵正在加热时的电荷泵输出。
2、 我们移除了铁氧体磁珠、在磁珠上短路、并将 输入电容10uF 替换为100uF。
C) 负载(50mA)= 1.23V 时的电荷泵输出、电荷泵正在加热。
3.我通过去除铁氧体磁珠并应用外部+10V 电源来实现隔离式 LDO。
d) 负载(50mA)=-5V 时的电荷泵输出。
查询:
我们使用了 TPS7A4700RGWT LDO 来驱动额定输出电流为1A 的电荷泵。 是否有任何限制条件要求 LDO 不用于 驱动电荷泵?
2、我们在其他两个电路中使用电荷泵、以生成+12V 至-10V 和+5V 至-3.3V。我们不会在带载/不带负载的电荷泵输出方面遇到任何问题。 我们在这些电路中唯一能找到的区别是、这些电荷泵由开关稳压器驱动。reference.e2e.ti.com/.../Chargepump_5F00_LT1054_5F00_R1.pdf 的附加电路
请您提出解决问题的解决方案。
谢谢、此致。
Pedaiah G.
Pedaiah、您好!
感谢您提供更多信息。
有趣的是、当电荷泵连接到开关模式电源时、它使用完全相同的电容器值。
我不是 TPS7A4700的专家、但我可以想象、该部件的控制环路(感应输入)被电荷泵按输入大小绘制的电流脉冲所迷惑。
您将检测信号准确连接到哪里(靠近 LDO 或靠近电荷泵)?
连接负载时、LDO 的输出电压是否也会降至较低的电压?
您能否获取 LDO 输出电压的示波器屏幕截图?
还需要尝试以下几种操作:
与数据表中的建议相反、将 SENSE 反馈尽可能靠近 LDO 输出(基本上会将 OUT 和 SENSE 引脚分类)。
将铁氧体磁珠放回。
在铁氧体磁珠之后增加电容器
此致、
哈里
您好、Harry、
我们将感应信号放置在靠近 LDO 的位置。 请在 从板级配置文件捕获的附加文件中找到图1和图2 、以供参考。
不 可以。当我连接负载时、LDO 的输出电压不会下降到较低的电压。 当我将负载连接到电荷泵时、万用表和示波器中的 LDO 输出电压读数为+10V。
请在 随附的文件中找到图3以供参考。
我已重新连接铁氧体磁珠并将 电荷泵输入电容增加至200uF、但我观察到与之前 加热电荷泵和电荷泵输出端1.21V 电压相同的行为。
e2e.ti.com/.../CHARGE-PUMP-DEBUGGING.pdf
请您提出解决问题的解决方案。
此致、
Pedaiah G.
您好、Harry、
我在 LDO 附近使用了两个相对100uF 的钽电容器。
其他两个电路使用不同的布线长度。
请在随附的文件中找到图4和图5以供参考。
e2e.ti.com/.../CHARGE-PUMP-DEBUGGING_5F00_R1.pdf
谢谢、此致、
Pedaiah G.
Pedaiah、您好!
让我们后退一步、返回到您开始使用的电路:
1.当您从 LDO 为电荷泵供电时、当没有负载时、电荷泵的输出电压为-5V、但负载为50mA 时、电压为1.23V。
2.缓慢增大负载电流时,输出电压何时开始下降?
3.当您移除 LDO 输出端的磁珠并使用连接到磁珠所在位置的10V 电源时、电荷泵工作正常。 是这样吗?
4.缓慢增大输出负载时、请测量输出电容器上的输出电压和电荷泵输入电容器上的输入电压。
5.请显示从 LDO 到电荷泵的 GND 连接。
此致、
Brigitte