This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019:栅极信号异常

Guru**** 2501755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124634/ucc28019-gate-signal-abnormal

主题中讨论的其他器件:UCC28019

部件號:UCC28019

我正在嘗試使用 UCC28019設計 PFC(390V,600W)。Vin 介於85-265Vac 之間,但輸入電壓為110V (rms)和260V (rms)時電感電流波形不同。電感電流在200Vac 以上開始失真。我該如何改善這個問題?或可能的原因


e2e.ti.com/.../7041.pfc_5F00_01.pdf

設計參數 μ A

输入电压:110V (rms)負載:50%(300W)

通道1:输入电压110V (rms)通道2:VGS 通道3:IL (rms)通道4:输入电流(rms)  

输入电压:260V (rms)負載:50%(300W)

CH1:Vin 260V (rms) CH2:VGS CH3:IL (rms) CH4:Iin (rms)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、经理

    感谢您发送原理图和波形。

    我运行了 Excel 计算器、并将其与给定系统规格的原理图值进行了比较。 我想提请大家注意几件事、看看它是否有助于波形。

    1.感测电阻的建议值在计算器的0.044欧姆左右,而使用的值仅为0.025欧姆。 如果 ICOMP 引脚上的电压低于0.6V、则可能会禁用控制器、因此可能需要监测您的 ICOMP 引脚、尤其是在高压线路电压下、并考虑增大检测电阻器的值以查看这是否有用。

    2.根据 Excel 计算器、补偿网络的值不会针对电压环路进行调整。 它们需要少量修改。 请查找所附的 Excel 以创建 modifications.e2e.ti.com/.../UCC28019_5F00_calculated.xlsx

    请在测试后告诉我您的观察结果。

    谢谢你

    此致、

    Harish