This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:可变输出电流

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LMV431A, INA213
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1124223/lm5175-variable-output-current

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LMV431AINA213

您好!

此问题遵循以下主题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098782/lm5175-lm5175?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5175# 

为了安全起见、我们希望能够控制 LM5175的电流输出。 我们正在按照建议在 "Visio-LM5175可变 VOUT 和 IOUT_General.pdf "上进行设计

我们想知道在本例中使用 LMV431A 的情况。 为什么需要它?  

谢谢!

Cora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cora、

    感谢您使用 e2e。

    仅供澄清:
    最初线程中讨论的目标是找到一种在运行期间动态控制输出电压和输出电流限制的方法。
    该电路的用途不是过流保护。

    为了能够同时调节 LM5175输出电压和允许向负载提供的最大电流、应使用两个 DAC、这两个 DAC 将由一个微控制器驱动。
    这些 DAC 提供可调电压。

    使用此概念时、重要的是要缓慢更改设置、否则您将模拟负载的变化非常陡峭。

    为了影响 LM5175的输出电压、只需构建一个电阻加法器、该加法器将来自 DAC 的信号添加到现有反馈分压器中。

    对于电流测量和控制环路、您不希望感测电阻器的信号出现任何失真、因此它首先由 INA213进行放大和去耦。
    在运算放大器的输出上、您将找到与电压反馈路径上相同的电阻加法器、其中来自 DAC 的信号会添加到来自电流感应电阻器的实际反馈路径中。
    最后、要将该信号反馈到 LM5175 (期望在 ISNS+和 ISNS-之间的检测电阻上看到压降)、您需要将其转换回电流(将通过该电阻器发送)。

    LMV341A 将执行此转换。
    从较高的角度来看、您可以将其视为转换器、它将其输入上的电压转换为输出上的电流。
    实际上、它会将输入电压与精确的内部基准进行比较、并将差值转换为输出电流。

    此致、
    哈里