请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM62460 你(们)好
我的客户正在寻找能够实时编程输出电压的稳压器解决方案。
输入电压:24V
电流:6A
您能否为这种情况提供集成或分立式解决方案?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我的客户正在寻找能够实时编程输出电压的稳压器解决方案。
输入电压:24V
电流:6A
您能否为这种情况提供集成或分立式解决方案?
此致
您好!
也许您可以查看此 USB Type C 应用手册(https://www.ti.com/lit/an/snvaa33/snvaa33.pdf)。 这展示了一种通过控制注入反馈引脚的注入电流来动态控制输出电压的方法。
此致、
Jimmy