This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404

Guru**** 2507525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123621/ucc256404-ucc256404

器件型号:UCC256404

您好技术支持:  

启动我的谐振转换器、并希望对所附图像提供反馈。  图像是半桥电压和谐振电流。   

此设计使用独立的谐振电感器和变压器以及中间抽头的同步整流。   

所附图像的输入电压降低至326V、工作功率约为75W。  输入为410V 时、设计的满载功率为320瓦。   

谐振电流峰值约为1.8A。

 请注意谐振电流波形中的一些"振铃"。   这可能是什么原因造成的?

此致、  

Stuart Linzer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    SR 控制器是否始终开启、或者您只使用次级侧去检查这些波形?

    您能否与我分享您的设计计算器和原理图。

    此致

    曼尼甘塔 P