我正在寻找在加电和启用 LMR16010之间增加大约10秒延迟的最佳方法。 向 EN 引脚添加一个简单的 RC 似乎是一种实现它的简单方法。 但是、我认为这可能更容易-由于 EN 引脚中的内部1uA 电流源、我能否简单地在 EN 和 GND 之间添加一个电容器、而无需电阻器、并让电流源处理对电容器的充电? 这比 RC 更好、RC 本来取决于 Vin (我施加的电压可以变)。
那么、首先、对此有任何担忧吗? 10uF 会给我大约12秒的时间。 您是否希望在电容器和 EN 之间添加一个串联电阻器、以限制流入引脚的电流? 还是该引脚不需要这么做?
其次、我希望电容器在断电时快速放电、因此我将在 EN 和 Vin 之间添加一个二极管、因此当 Vin 下拉时、电容器将通过二极管放电、并在下一次加电时重新布设延迟。
这一切听起来是否合理? 是否有关于 EN 引脚潜在损害的问题?