This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12020:电压输出不正确

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123263/lmr12020-not-a-correct-voltage-output

器件型号:LMR12020

您好!

MR12020被设计成接受12V 输入电压、输出10V 输出@ 0.5A。 不确定图片是否可见

我们测量的 Vin = 11.96V、VEN = 11.5Vm VFB=0.34 (明显不起作用)、Vout = 3.49V

所有部件测量正确。 电路在 Webench 中仿真-没问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、拉赫、

    您能否分享 SW、FB 电压和电感器电流的波形(可选)?

    BR

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixu、

    根据数据表、开始调节需要10-15mA 电流。 我添加了最小负载、现在可以正常工作。

    谢谢、

    拉赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、拉赫、

    感谢您的介绍。 我将关闭此帖子。

    谢谢、

    Nancy