This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:对菊花链有一些疑问

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122903/bq79616-q1-some-question-about-the-daisy-chain

器件型号:BQ79616-Q1

您好,

我发现菊花链端口的最大额定值为-20~20V、但我看不到端口上的电压、什么会导致高电压? 我应该执行什么测试来测试它?

此外、菊花链的端接电阻为1komh、为什么这么大?

谢谢、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我在隔离电路中添加了 TVS、因此不会出现高电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、您能不能更详细地介绍一下您想要实现的目标。 如果您要测试菊花链是否正常工作、我建议您使用基础和堆栈器件并完成自动地址过程。 然后、您可以读回每个器件的地址、以确保菊花链上的通信良好。

    谢谢、
    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、端接电阻器非常适合在该处使用、因为菊花链协议会发送差分信号。 较大的端接电阻可确保信号完整性并减少信号反射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    但我使用的是 A 等其他产品、它们的端接电阻比您的产品小得多、如200omh。 它们还使用差分信号、因此我不知道 TI 的端接电阻器为什么这么大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    我在 BQ79616的菊花链通信应用报告中找到"如果在 EV 逆变器噪声或大电流注入(BCI)测试等嘈杂条件下出现共模电压摆幅–COM 引脚上的共模电压可能会振荡高达+/-20V、具体取决于 隔离组件和注入的电流。"

    我们希望在电路板上执行相同的测试、以测试电路板是否可以通过。 或者、我是否需要添加更多外部器件才能通过?

    谢谢、

    Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您的命令电压太大、以至于您使用 RS485的物理层。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、79600的最大额定值为+-10V、为什么与616不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    如果您按照应用报告了解推荐的隔离组件、则可以测试这种方法。 但我们的组件是根据我们的内部设计仿真选择的、以优化性能。 对于 bq79600、最大额定值较低、因为我们仅建议为该器件使用变压器隔离元件、并且在使用变压器时、通常情况下、噪声条件下的共模电压保持在10V 以下。

    此致、

    泰勒