This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610芯片大量加热

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ24610, LM5022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1123085/bq24610-bq24610-chip-heating-a-lot

器件型号:BQ24160
主题中讨论的其他器件: BQ24610LM5022

大家好、这是 Vishal Bhosale。 我使用 BQ24610进行电池充电。 我使用的是3节12.4V、2200mA 锂离子电池。 交流适配器的直流输入为24V @2.5A。我已将电池充电器电流设置为1A。但 BQ24610会发热很多。 当电池和 NTC 断开连接时、BQ24610的温度为~41摄氏度(室温为25摄氏度)。 连接电池后、BQ24160的温度达到~55摄氏度。

 

可以帮助我解决此问题吗? 请参阅随附的原理图。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    散热焊盘是否通过散热过孔充分连接到 GND 平面? 在具有~10V 电池、~24V 输入和1A 充电电流的 EVM 上、我在充电期间看到44.5 C、在电池未连接时看到36.5 C。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    BQ24610的散热焊盘使用5个过孔连接到 GND 平面。  请参阅以下布局图以供参考。  

    此外 、我的设计的 BQ24160的预期温度是多少。 交流适配器的输入为24VDC @2.5A。 12.4V、2600mAh 锂离子电池组。 此外、系统输出进入40V 升压转换器。 我的设计的正常电流消耗为200mA @40V 升压。 电池充电电流设置为1A。

    LM5022的升压转换器电路位于 PCB 的底部(恰好位于 BQ24610电路的下方)。 但 LM5022和附近的相关元件没有发热。

    我的手持设备的工作温度范围为0至45摄氏度。 外壳由塑料制成。 在当前室温下、由于 BQ24610的发热、外壳会变热。 最终用户在操作此手持工具时可以感受到热量。 因此、我希望保持 BQ24160的低加热、即室温为45°C 时、温度应小于50°C。 如何解决此问题。

    PCB 的顶部

    信号层     

    BQ24610的 GND 层和散热焊盘

    电源平面

    PCB 的底部

    PCB 底部的电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    BQ24610的确切发热取决于 GND 平面布局和工作功率条件。

    对于您的电路、您可能没有提供足够的接地平面。 如果底层的电路直接位于 BQ24610的下方、则可能会出现散热问题、因为 您只有一个 GND 平面、而它是内层。 在我们的 EVM 中、GND 平面扩展到所有层。  

    此致、

    Mike Emanuel