This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442-Q1:如何在不带 BOOT/PH 的情况下运行低输入电压降压转换器

Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120451/tps62442-q1-how-do-low-vin-bucks-operate-without-a-boot-ph

器件型号:TPS62442-Q1

这主要是一个令人感兴趣的问题-我们的所有宽输入电压降压转换器为什么需要一个自举电容器并具有一个类似96-98%的最大占空比、但当我查看 TPS62442-Q1、TPS62850x-Q1等低输入电压器件时、 TPS6281x-Q1都没有自举电路、可以实现100%占空比? 它们在驱动高侧 FET 方面有哪些差异可实现该差异?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的提问。

    我将进行检查并告知您。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我刚刚给您发送了一封电子邮件。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano-San、

    您也可以与我分享答案吗?

    谢谢你。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirata-San、

    我要这个。

    谢谢、

    Stefano