This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:采用 BQ7791500 + BQ24600的电池板设计审查

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122705/bq77915-design-review-for-battery-board-with-bq7791500-bq24600

器件型号:BQ77915

尊敬的 TI 支持:

我想请您支持我正在研究的电池板的设计审查(随附原理图)。

此设计适用于具有以下规格的6S 锂聚合物电池(25.2V 充电电池、每节电池4.2V):

  • 过流保护:48A +/- 20%;
  • 短路保护:96A  +/- 20%;
  • 充电电流:900mA;
  • VAC (充电电压):28V

e2e.ti.com/.../4571.BatteryBoardSchematic.pdf

我有以下问题:

1.在放电(Q1和 Q2)和充电(Q4和 Q3)中使用两个并联配置的 MOSFET 是否正确? 您在其他电路板上有任何提示和/或经验吗?

2.放置在堆栈底部的 BQ7791500 IC (U2)会停止正常工作:DSG 和 CHG 引脚始终保持低电平。

此致、感谢您的支持

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    我认为您的 FET 的使用方式没有任何问题。 请考虑查看 BQ779xx 系列器件的多个 FET 应用手册。 https://www.ti.com/lit/an/slua773/slua773.pdf?ts=1659377291433&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ77915 

    总的来说、原理图的 BQ7791500部分配置正确。  

    如果两个 FET 输出均未导通(DSG 或 CHG):

    • 检查 PRES 是否变为高电平
    • 检查 AVDD 处的电压、电压应约为3V。
    • 确保所有电池都连接在从连接器到 IC 引脚的所有焊接点上。
    • 检查 RVTB 和热敏电阻是否未开路或短路。  如果您使用示波器检查热敏电阻、则应在大约1/2 AVDD 处重复出现4个脉冲
    • 应用并拆下充电器以清除可能的 OCD 或 OCC 故障。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Caleb 提供的 An 和提示。

    经过几次测量后、问题 出在电池。

    谢谢、

    Stefano