请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS568215 你(们)好
我的客户正在使用 TPS568215设计2个降压电路、他们想知道两个电路12V 至3.3V 和12V 至1.1V 是否都可以使用2.2uH?
对于400k Fsw、D/S 建议 1.2Vout 为1.2uH、3.3Vout 为2.4uH、因此这两个输出轨为什么有两个不同的电感器? 它是否可 用于两个电路的2.2uH?
1、12V->3.3V
- 输入:12V
- 输出:1.1V
- 最大输出电流:4.75A
- 温度:85°C
- PWM 频率:400K
- 瞬态纹波电压:5% x Vout
- 输出电压纹波电压:33mV
- VOUT 电容器:陶瓷电容器
- 模式运行:FCCM
2、12V->1.1V;
- 输入:12V
- 输出:3.3V
- 输出最大电流:3.7A
- 温度:85°C
- PWM 频率:400K
- 瞬态纹波电压:5% x Vout
- 输出电压纹波电压:33mV
- VOUT 电容器:陶瓷电容器
- 模式运行:FCCM