我正在设计一个照明应用、该应用将使用30V 的输入电压以24.8V/60mA 的电流驱动8个 LED 灯串。 我选择的 ROFF1为2kΩ μ s、开关频率为~546khz。 我47µH 的是1 μ H 电感器、而我的分流 FET 的 Rdson 为0.16R。 分流 FET 的总最小脉冲时间小于20ns (关断延迟+关断时间+导通延迟+导通时间)。
我通过选择希望驱动器在其分流状态下切换的最小频率(20kHz)来计算 ROFF2。 我计算出的这个值为2.24MΩ Ω、这将导致50µs Ω 的 Toff。 由于这远低于300µs μ s 的最大 Toff、我认为这是可行的。 然而、在测试我的光时、我注意到输出开始在低于特定 PWM 占空比时闪烁、然后稳定在最低值。 我用示波器进行了研究、但我很难在光线闪烁的状态下解释布线。
这 是对开关节点的稳定状态的测量:
根据我可以说的、这是正常运行的。 这种情况下的关断时间为~20µs μ s、因此 ROFF2驱动的低频工作模式永远不会启动。 如果我降低分流 FET PWM 上的占空比、我开始在开关节点处看到这一点、并且光输出开始闪烁:
关断50µs 仍高于5 μ s 限值(20kHz 时)、这将导致 ROFF2频率生效。 不清楚这里发生了什么。 这种转换伴随着光输出的不稳定。
最后、如果我足够减小占空比、我会看到:
光在这里稳定在一个低输出电平。 我相信 ROFF2会在这里触发一个开关周期、因为关断时间> 50µs μ s。 总关断时间仍远高于300µs μ s 的最长关断时间、因此我觉得问题并不是相对于超过该最大值。
以下是我的设计原理图:
和 PCB 布局: