This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB16-Q1:电流限制下的关断时间

Guru**** 667810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122833/tps1hb16-q1-turn-off-time-under-current-limit

器件型号:TPS1HB16-Q1

大家好、

我查看了此器件数据表、并注意到 d/s 的电流限制部分中的以下部分

如果我对器件内的功率耗散进行最坏情况的电路分析、我只需要考虑这个抗尖峰脉冲时间、或者我还需要假设器件本身的关断时间、这似乎是最坏情况下的值235us:

此致、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果发生电流限制故障、器件将在3us 内关断、即对电流限制做出响应并阻止电流从输入流向输出。

    该器件没有快速输出放电、因此实际输出电压降取决于负载/短路条件的 RC 特性。 (通常很快、因为在发生短路事件期间 R 非常低)

    谢谢、

    Shreyas