This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61430-Q1:LMR23625-Q1之间的差异

Guru**** 2520720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1, LM61430-Q1, LMR23625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122741/lm61430-q1-difference-between-lmr23625-q1

器件型号:LM61430-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR23625-Q1LMR23625

您好!

我想知道  LMR23625-Q1和  LM61430-Q1之间的差异是什么。 我检查了他们的规格、他们看起来很相似、但我不确定我的底纹是否正确。

 LMR23625-Q1是一款" SIMPLE SWITCHER "、在我的底纹中重点关注效率、 而 LM61430-Q1则是专为满足 Lom EMI 要求而设计的。 您能解释得更多吗?

谢谢!

VD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望你能回答最严重的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VD:

    您能否提供您的应用要求(输入电压、输出电压、负载电流、开关频率)? 除了建议运行条件存在差异(不建议在2.5A 最大负载或28V 输出电压以上运行 LMR23625)之外、LM61430-Q1似乎具有1) PGOOD 功能和2)有机会通过选择 Rboot 电阻器进一步优化您的效率、 而 LMR23625-Q1没有。

    此致、

    Richard