This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:在300W 设计中并联使用相同的变压器

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119945/ucc28600-using-identical-transformers-in-parallel-for-300w-design

器件型号:UCC28600
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我们正在开发一个输出功率高达300W (最坏情况)的交流直流。  

为了满足磁性元件规格、并使用已经商业化的变压器、我们将并联使用3个变压器  


https://www.coilcraft.com/getmedia/ac9facf1-6940-4b15-b269-2c254c5b7cab/fa2443.pdf

如果大家能查看 TINA-TI 文件并知道我是否错过了任何内容、我们将不胜感激。  
备注:仿真中使用的器件型号并非全部都是免费的,有些是通用的  

此致、


e2e.ti.com/.../Fyback_5F00_Charger.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yad、  

    感谢您关注 UCC28600反激式控制器。  

    我无法打开您的文件、因为我目前无法访问 TI-TINA 程序。 如果您可以发布仿真器原理图的 pdf 或发布其高分辨率屏幕图像、我仍可以这样审阅。  

    话虽如此、如果您只是将 所有初级绕组和所有次级绕组并联在一起、那么这种安排将不起作用。  由于所有参数都是相同的、因此它实际上可能会进行正确的仿真、但在现实生活中不会很好、因为绕组之间的小阻抗差异会导致大量的电流不平衡。  
    动态开关电压转换将驱动绕组之间的谐振电流振铃、而在并联绕组之外无法测量。  
    这将导致初级绕组和次级绕组中的 I^2*R 损耗过大、在退磁期间、三个变压器初级绕组之间的电流分布不可预测。   

    另一方面、 如果所有初级侧串联、并且所有次级侧并联、则可以并联"相同"变压器。  
    这是因为在导通期间、每个 XFMR 中的磁化电流被强制为相同的电流、并且(除了由于电感变化而产生的微小差异之外)每个磁芯中存储的能量在很大程度上是相同的、并在退磁期间释放到输出中。  哪一个内核 首先或最后耗尽能量都无关紧要。  

    对于串联的一次侧布置,每个 XFMR 的新一次侧电感必须是原始电感的1/9,这样,每一个的1/3 Vbulk 将生成3个原始电感的 IPK,以匹配  原始并联初级电感的预期总电感3*IPK。  此外、新 XFMR 的初级侧与次级侧的匝数比必须为原始值的1/3、这样每个输出电流将以与原始概念相同的次级峰值振幅开始。   

    当然、此回复是基于您最初的并联概念的假设、而没有看到它。  如果它匹配并有意义、那么我们就完成了。  
    如果我的假设不正确、那么我将等待您看到您的原理图并相应地修改我的建议。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yad、

    在将近2周后未收到回复、我将认为此问题已解决并关闭主题帖。  

    此致、
    Ulrich