请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 您好!
我有三个问题。
*1. ID/OUT 引脚的内部下拉电阻器为 VOL/IOL=0.4mA/1.6V= 250ΩMAX Ω。 正确吗?
*2. 我知道建议的外部上拉电阻器为200kΩ Ω、但根据另一个外部限制、 我的客户计划使用10kΩ Ω 上拉电阻器、如下所示: 您能告诉我们是否发生了任何问题吗?
我还回答如下、但我想确认。
谢谢、此致、
M.Hattori。