This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798和 BQ25792是否软件兼容?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25798, BQSTUDIO, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121845/bq25798-bq25798-and-bq25792-are-software-compatible

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQ25792BQSTUDIOTPS25750

尊敬的团队:

我想知道 BQ25798和 BQ25792是否与软件兼容。

谢谢、

Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giorgia、

    这些充电器没有软件/固件。  TI 提供了一个在线或从下载的 BQSTUDIO 中读取和写入 I2C 寄存器的 GUI。  BQ25798寄存器继承自 BQ25792、但包含更多用于 MPPT 和备份模式特性的寄存器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。  

    我的问题是有关 GUI 生成的配置文件的更多信息:从 TPS25750DRJKR + BQ25792开始、如果我 将 BQ25792替换为 BQ25798、 则相同的文件应适用于 TPS25750DRJKR + BQ25798、对吧?

    谢谢、

    Giorgia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giorgia、

    我不支持 TPS25750+BQ25792参考设计、但我被告知 BQ25798是 BQ25792的直接替代产品。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgia、

    据我所知、TPS25750 GUI 中的文件应适用于 BQ25798、但我们尚未使用 BQ25798专门测试 TPS25750固件。

    此致、

    Mike Emanuel