请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
从1000V 直流总线馈电的高压启动电源/辅助电源有哪些不同选项?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从1000V 直流总线馈电的高压启动电源/辅助电源有哪些不同选项?
Joginder、
UCC28C54-Q1是一款专为高电压(HV) HEV/EV 和工业应用量身定制的汽车电流模式 PWM。 该器件旨在用于~1kV+工作电压下的应用、TI 开发了一款 EVM、展示了该器件在 HV 反激式拓扑中的使用情况。 查看应用于 EVM 的 HV 启动电路、您可以在 此处找到 EVM 用户指南。 此 EVM 的 HV 启动部分可应用于任何 PWM。
感谢您通过 E2E 进行连接并考虑 TI IC 来满足您的设计需求。
此致、
Steve M