This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:定制选项卡中列出的 WEBENCH 交叉频率不符合#39;t 匹配波特图仿真

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110321/lm27402-webench-crossover-frequency-listed-in-customize-tab-don-t-match-bode-plot-simulation

器件型号:LM27402

当我在 webench 中运行波特图仿真时、交叉频率为700kHz、但在定制选项卡下的工作值中、它被列为85khz。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您报告波特图问题。  我将转发给建模团队。  

    您可以使用产品文件夹中的 LM27402计算器工具设计 为链接到 Excel 计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我们将研究上述问题。 我们将继续为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lily、

    感谢您的报告、我们解决 了 LM27402的问题、即在 WEBENCH 的内部服务器上测试了默认设计。 相补角和交叉如下所示。

    此更改将在下一个 WEBENCH 版本(暂定在8月中旬之前)在 TI.com 上提供。

     在仿真中:

     

    Opval 段:

     

    此致、

    Shaheen S M