This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820-Q1:TPS382033-Q1:有关 RESET 引脚的问题

Guru**** 2514845 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3820-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121922/tps3820-q1-tps382033-q1-questions-about-the-reset-pin

器件型号:TPS3820-Q1

大家好、

由于3820复位引脚是推挽输出、并且我的客户使用的 MCU 会在调试模式期间强制该引脚进入低电平、因此有一些问题(客户想知道是否存在风险):

  • 根据数据表、当 GPIO 强制 RESET 引脚为低电平而其为正常高电平时、是否存在任何风险? 例如、过流保护? 它们是否需要更改为开漏输出?
  • 您能否与我们分享复位引脚连接的内部电路进行分析?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一种可能的解决方案是在 TPS3820-Q1复位和 MCU 之间放置一个电阻器。 我在下面提供了一个粗略的图示以作一些澄清。 只需确保所选电阻器的大小合适、以便 TPS3820-Q1器件能够承受电流、并且 MCU 能够灌入电流。

    此致、

    Oscar Ambriz