This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:BQSTUDIO-TEST v1.3.111.1日志间隔不正确

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121624/bq25792evm-bqstudio-test-v1-3-111-1-log-interval-incorrect

器件型号:BQ25792EVM
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

当我 使用 BQSTUDIO-TEST v1.3.111.1检查 BQ25792EVM 充电信息的日志文件时、我发现日志间隔不是默认设置值(4秒)。 而实际日志间隔 不是正常的、例如:4.010、 23.780、 39.159、 59.126、  85.274、 118.989、 161.557、 217.691、285.974、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donghang、

    我正在更改您帖子的组分配、这是一个充电器问题。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Donghang、

    如果总线占线(如充电器和监测计在总线上通信时)或响应缓慢、则可能会发生这种情况。

    您可以尝试使用较旧版本的 bqStudio 并检查它是否存在相同的问题。 bqStudio 代码对于此功能没有变化、因此我想您会发现所有版本的行为都是一样的。 然后、您需要检查 EV2400以及它是否在 bqStudio 的状态栏上显示超时错误。