This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:校准问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121860/bq35100-calibration-issue

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

当使用电量监测计检测电池电量时、客户有以下2个问题:

1) 1) 校准电压电流后、负载连接、电流采样将正常输出、但显示负数。 断电后、上电后 、当负载被连接时、电流不再正常显示、一直为0、并且必须再次校准。 为什么?

2) 2)是否有办法将配置文件快速写入其他新芯片、而不是使用 bqStudio 逐一烧录配置文件?

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

     测量仪表应将此校准数据存储在闪存中、以便在复位时不会丢失。 当您更改这些值时、是否在 BQStudio 中随后点击了 Write 按钮? 如果未按"写入"、这些值将发生变化、但不会存储在数据闪存中、因此它们将在断电后复位。

    2.我们不支持从电量监测计进行生产级读写操作。 这是客户必须自行开发的内容。

    此致、

    杰克逊