Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQSTUDIO
器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 BQSTUDIO
BQ34z100无需修改即可支持高达32A 的充电和放电电电流、高达29Ah 的电池组容量以及高达65V 的电池组电压。 通过使用外部和内部调节、监测计可以处理高于这些阈值的值。 当使用电流、容量和电池组电压高于这些值的电池配置时、需要考虑硬件和参数。
在本演示中、我们将使用17S8P 电池组配置。 假设每个电池的最大电压为5V、容量为5500mAh。 最大电池组电压变为(17 x 5)= 85V、容量变为(8 x 5500)= 44000mAh、这两个值都大于监测计可以处理的65V 和29Ah 限制。
电压调节注意事项:
BAT 引脚的输入电压不得超过1V、因此必须采用一个外部分压器来支持最大电池组电压(85V)。

为了支持80V 电池组电压、必须选择 RSERIES 的值。 计算如下所示:

硬件扩展完成后、必须在数据闪存中将串联电池节数参数配置为1节电池。 本示例中分压器数据闪存参数的计算如下:
在数据闪存中输入此值后、报告的电压将近似为单节电池电压。 使用 BQstudio 中的校准工具微调该分压器值、以获得更精确的单节电池电压值。 请注意、为了获得完整的电池组电压、主机必须按电池节数缩放报告的电压参数。 换算系数越大、计量损失的分辨率就越高。 由于监测计仅报告1节电池、因此主机也应调整功率和能量参数。 对于偶数电池节数、请参阅 bq34z100-G1高电池节数和高容量应用 文档。 对于奇数电池计数提到的注释可以忽略不计、此常见问题解答可用于解决方案。