This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:模式选择寄存器

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1121751/tps548a28-mode-selection-register

器件型号:TPS548A28

您好!

我们的客户计划在 MODE 引脚上使用33k 欧姆+/-5%(31.35k 至34.65k 欧姆)接地、以实现 FCCM/800kHz 运行。 然后、如果寄存器的电压高于数据表表表表表.-7.1中指定的30.1k+10%(33.11k Ω)、则担心器件不起作用。

请您帮助他指出 以下几点

- 上述情况发生了什么。

- 只要寄存器设置为30.1k 欧姆+/-10%范围、TPS548A28是否正常工作(FCCM/800kHz)、即使要使用+/-5%精度寄存器也是如此。

-如果可能、您能否与他分享模式选择功能方框图。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上述情况下,模式将解码为800kHz/FCCM 或1000kHz/FCCM。  

    我们测试并保证器件的电阻范围为30.1k 欧姆+/-10%。    

    如果客户使用超出范围的电阻、 则将解码上限或下限设置。  

    大多数情况下、器件可能会解码为最接近的设置。   

    方框图很简单。  

    一个到 MODE 引脚的电流源、一个比较器和代表模式选择的电压源。  

    电流源和外部模式电阻器产生的电压与表示模式选择的不同电压电平进行比较。  

    引脚电压解码为模式设置。  

    客户可以放置最接近 33k 欧姆+5%的电阻器、并查看其解码方式。   请记住、如果将来有测试或设计更改、超出裕度设计的解决方案将面临风险。