This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:IEC 62368-1认证

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125972/tps23881-iec-62368-1-certificate

器件型号:TPS23881

大家好、

TPS23881是否具有  IEC 62368-1认证? 如果是、您能否向我分享证书?

谢谢。

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我们没有 TPS23881的 UL 认证。 此外、我们无法在 IC 级别获得它、因为我们的解决方案是使用外部 FET 的。

    如果需要 UL 认证、您必须直接使用 UL 对其进行系统级测试、或者只需在每个端口上添加保险丝即可。

    此致、
    西贡达