请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z70-V150 主题中讨论的其他器件:GPCCHEM、 BQ20Z70、 BQSTUDIO
我们发现从官方网站下载的 BQ 评估软件版本0.9.59中没有 LG18650 (3350MAH)数据库。 我们以前使用的是 LG18650 (2200mAh)、但由于生产暂停、我们需要将其更改为 LG18650 (3350MAH)、有什么方法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Bao、
BQStudio 由于该器件的使用年限而不支持该器件、您必须使用产品页面 https://www.ti.com/lit/zip/sluc105上链接的软件
此外、GPCCHEM 工具不同于 BQStudio、您可以向其提交数据日志、它会通过电子邮件发回匹配的 chem ID 列表、请按照 GPCCHEM 网页上的指南进行操作。
https://www.ti.com/tool/GPCCHEM
此致、
Wyatt Keller