主题中讨论的其他器件:TPS65988
您好!
我是 Raisa Guenther、我在软件开发部门工作。
目前、我们在此器件的电力输送调整方面存在问题。
它被设置为 PP_HV5上的源电源供电。
我们使用应用程序自定义工具进行调整、并设置以下内容:
端口控制(0x29):

发送源功能(0x32):

结果应该是、USB-C-Recaptacle 上的电流不应超过2A、但在这些设置下、插座上的拉电流一直到3A。
此外、还附加了配置的输出 JSON:
e2e.ti.com/.../Configuration_5F00_json.txt
我们应该如何调整错误?
如果有任何帮助、这将对我们有所帮助。
此致、
Raisa Guenther