This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:CHG FET 闭锁?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ25713, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120817/bq40z50-r2-chg-fet-latching-off

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ25713BQSTUDIO

您好!

我们有一个全新的电池组设计、它将 BQ40Z50-R2用作电池平衡器、并与 BQ25713电池充电器配合使用、提供基本的电池保护解决方案。   

在充电期间、BQ40Z50-R2似乎正在断开充电器并根据需要重新连接、以保持完全充电状态。   但是、有许多电池组的 CHG FET 似乎仍然被锁存、从而导致电池放电问题。   

该应用程序的简要详细信息与.srec 文件一起存放在附件中。   如果您需要更多信息、请告诉我。

提前感谢您的帮助。

Jonathan、您好

e2e.ti.com/.../220725-TI-BQ25713-BQ40Z50_2D00_R2-Battery-Management-System.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    您能否共享 PDF 中提供的数据和原始数据的 BQStudio 日志? 我们需要查看所有安全寄存器、以查找导致问题的保护措施。

    您是否还可以与他们的配置共享.gg 文件?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我已经做了一些进一步的调查、问题似乎是 COV、但问题是当 xchg 变为活动状态时、一旦某些电池组上的电池电压降至最低3400mV 设定电平以下、它就不会恢复正常运行。

    我已共享通过 RF 请求的信息。

    谢谢

    Jonathan、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    您能否向 Rodney 或我发送有关此行为的简短日志? 我看了.gg 文件和 bqStudio 屏幕截图、看起来电池电压仍然高于恢复阈值、只有一个电池低于恢复阈值。 为了实现恢复、最大电池电压必须低于阈值。 电池看起来可能不平衡。  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我在接下来的几天都不在办公室、因此我的一位同事会看到他能否确认这是问题所在。   您能否确认没有将锁定此条件的设置、因为我看到 COVL (LATCH)的设置为零。   这是否只是意味着第一个电池上的情况被锁存超过 COVmax (2580mV)、并且当最高电池电压降至 COVmin (3400mV)以下时、它将复位。

    Ali -您能在 bqstudio 上对此进行调查吗-我们有两个好的电池组可供使用上述默认参数进行测试?

    谢谢

    Jonathan、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jonathan、

    如果您继续进入 COVL、您可能会闭锁 FET、因为这会触发电池组永久故障。 从共享的屏幕截图中,它看起来只有 SafeStatus()被触发以用于可恢复的 COV。

    此致、

    Wyatt Keller