主题中讨论的其他器件: LMZ31520
我看到 我的 LM27402电路在非常冷的温度下表现出奇怪的行为。 在-40C 时、电路出现、但提供 的电压明显低于设定的电压、 对于我的3.3V 设计、通常约为2.8V。
未显示、但我们似乎定期进入开关导通时间非常短、存在较大的断续间隙、电压下降甚至更低、低于2V 的状态。 这看起来是控制器的某种复位、有点像过流事件的描述方式、但我们在系统中的这一点上具有非常低的电流、 由于这个稳压器是我的主3.3V 电源、它从线性启动前电源接管了系统的一部分、因此没有很大的浪涌电流。
当我们达到大约-22C 时、稳压器达到正常调节、该单元正常工作。
我们偶然发现的另一件奇怪的事情。 我的一个家伙在 CS+节点上放置了一个直接50欧姆的探头... 我没有注意到测试单元在温度室中的类型以及所有类型。 将该探针连接到示波器后、我们 会定期停止进入长间断/复位模式。
这是原理图。 这是一个 LMZ31520替代模块、因此 LMZ31520不是一个实际的芯片、并且这个单元周围有更多的外部电容、以及一个通过主板上的 EXTFB 从输出的完整反馈环路。
因此、我们非常感谢您在改进这种冷灵敏度时提出的任何建议。