This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:寿命估算

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1, LM25141, LM5141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111945/lm25141-q1-life-span-estimation

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25141LM5141

您好、专家、

请帮助估算 LM25141-Q1在以下工作条件下的使用寿命。 OEM 需要 15年/300k km 的寿命。 请帮助评估我们是否可以满足此要求。 谢谢。

项目

时间(小时)

发动机打开

8000

充电

13350

自检

3000

总寿命

24350

温度(℃)

分布(%)

发动机打开

充电

自检

-40

6.

6.

6.

23

20.

64

64

42.

65

25

25

80

8.

4.

4.

85.

1

1

1

 BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    LM25141的寿命取决于其功率损耗、

    请将 LM5141的上述条件转换如下:

    1、FPWM 或 DEMB 模式

    2. fsw

    输入电压

    4. MOSFET Qg 或 P/N

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请参阅下面的原理图。 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下,稍后再更新。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    添加信息。 您能帮您检查使用寿命吗? 谢谢。

     LM25141-Q1
    温度(℃) 结至环境热阻 RθJA°C/W 输入电压(V) 输出电压(V) )电流(A μ A 结温(℃) 时间/H 比率
    最小 典型值 最大
    -40 34.1. 6. 12. 18 3.3. 7. -25.3 1461. 6.00%
    23 34.1. 6. 12. 18 3.3. 7. 37.7. 12064 49.54%
    42. 34.1. 6. 12. 18 3.3. 7. 56.7. 9287.5 38.14%
    80 34.1. 6. 12. 18 3.3. 7. 94.7. 1294. 5.31%
    85. 34.1. 6. 12. 18 3.3. 7. 99.7. 243.5 1.00%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来看看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    很抱歉推送、但有任何更新? 谢谢

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    请等待几天、因为大多数美国团队现在都在度假。

    B R
    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    我将在电子邮件中更新结果、我将关闭此主题。

    B R

    Andy