请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM34936-Q1 主题中讨论的其他器件: LM5175-Q1、 LM5152-Q1、 LM5176、 LM34936、 LM5175
E2E、
我的要求:
符合 AEC-Q100标准、
2.输入电压范围:7.5至12.6V
3. 输出电压= 12V (固定)
Iout =最大6.27A
5. 部件必须具有有效的 PSpice 模型和参考设计,
我已经了解了以下 TI 器件:
LM34936-Q1 - 2021、
LM5175-Q1 - 2016、
LM5176-Q1-2021、
我刚刚花了几周时间在 LM5152-Q1工作、这是我最近熟悉的内容。
我了解4开关降压/升压拓扑和稳态数学。
似乎有大量的控制器芯片可供选择(所有芯片都取决于滤波器类型)。
根据我的要求、有人可以推荐更好的控制器芯片吗?
我倾向于使用 LM34936-Q1控制器芯片。
谢谢、
Craig