This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5912-Q1:DRAINx 引脚的最大灌电流能力是多少?

Guru**** 2543770 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC6C5912-Q1, TLC6C5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120795/tlc6c5912-q1-what-is-the-maximum-sink-current-capability-for-drainx-pin

器件型号:TLC6C5912-Q1
主题中讨论的其他器件: TLC6C5912

你(们)好

客户希望在 一个 Drainx 引脚处并联7个 LED、并且每个 LED 消耗大约13mA 的电流、您能帮助检查此连接是否适合  TLC6C5912-Q1吗? DRAINx 引脚的最大灌电流能力是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shawn

    当 VCC=5V 时、漏极引脚的最大灌电流能力为50mA。  

    因此、并行连接7LED 意味着13*7=91mA、它不适用于 TLC6C5912。