This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:故障模式:如果条件允许 IC 从故障状态中输出,充电是否再次启动?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120709/bq51050b-fault-mode-if-conditions-permit-the-ic-to-comes-out-from-the-fault-condition-does-the-charge-start-again

器件型号:BQ51050B

您好!

我将再次向支持人员提出一个有关无线接收 器 BQ5105X 温度管理的新问题。  

在数据表中、它被清楚地写入"如果 TS/CTRL 引脚被拉至低于 VCTRL-LOW、RX 将被关断并指示存在故障。" 下面是我的问题:  

  1. 故障条件是否发送到发送器(无线充电器)? 就像 Qi 约定所要求的那样。
  2. 如果信号不再低于  VCTRL-LOW (由于温度已调节或 MCU 发送新信号)、充电是否会再次启动?  

提前感谢您的支持。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivien:

    欢迎使用 E2E!

    [~报价 userid="525494" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120709/bq51050b-fault-mode-if-conditions- permand-perme-ic-to fe-out-fault-condition-de-dive-charge-start-again]无线充电器是否已发送到无线充电器? 如 Qi 约定所要求的那样。[/引述]

    是的、TS 故障条件通过 EPT 发送到发送器。 您可以在数据表的第8.3.4.6节中找到有关此内容的更多信息。

    [引用 userid="525494" URL"~//support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120709/bq51050b-fault-mode-if-conditions许可-ice-for-out-fault-condition-do-de-charge - start-agains"、如果 新的 VCTRL 信号不再处于稳压低电平以下、则会再次发送新的充电信号(如果 VCTRL 不再是低电压信号)?  [/报价]

    当 VTS_CTRL 电压恢复至低于 VCTRL_LOW 时、充电不会再次恢复

    此致、

    Anthony Pham