This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21530-Q1:了解 VSSA 和 VSSB 引脚的最大输出电流能力

Guru**** 2382470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120518/ucc21530-q1-to-know-the-maximum-output-current-capability-at-vssa-and-vssb-pin

器件型号:UCC21530-Q1

您好,

 该驱动器 VSSA 和 VSSB 引脚的最大输出电流能力是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ananthu、您好!

    感谢您的提问。 该驱动器具有4A 峰值拉电流和6A 峰值灌电流输出。  

    您还可以在数据表的第9页找到更多信息- https://www.ti.com/lit/gpn/ucc21530

    此致、

    Akshat