请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25740B 主题中讨论的其他器件:TPS25740A、 TPS25750
你(们)好,先生
由于 TPS25740A 缺货、我需要选择另一种解决方案
您能否在 A 和 B 之间分享不同的表格?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
这两个 PD 控制器之间的主要区别是 B 型号经过 USB PD 2.0认证(TID# 1030004)和 USB PD 3.0兼容电源、而 A 型号仅是 USB PD 2.0认证提供商和 USB Type-C 1.2兼容电源。
TPS25740B 可通告5V/9/V/12V/15V/20V 、具有8个可选引脚峰值功率设置选项、范围为18W 至100W、而 TPS25740A 可通告5V/9V/15V、具有11个可选引脚峰值功率设置选项、范围为15W-81W。 两者都具有非常相似的高电压和安全集成、B 型号具有3引脚外部电源控制、而 A 型号仅具有2引脚。
请注意、对于这两种型号、它都列为 NRND (不推荐在新设计中采用)器件。 如果您正在寻找与此型号类似的更先进的 PD 控制器、我建议您查看 TPS25750、因为我们可以为其提供更多支持。
此致、
林德华