This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:设计审查

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119703/lm5069-design-review

器件型号:LM5069

尊敬的 TI 团队:

我设计了 LM5069、用于为由锂离子电池供电的负载提供 OV 和 OC 保护。

您能通过查看我的设计为我提供帮助吗

/sca-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/2021.60C_5F00_temp.xlsx

我还有5个问题

1) 1)在电流限制器部分中、您的意思是最小、典型、最大电流限制。

2) 2)在启动部分中、启动时间为114.00ms、但故障超时为0.47ms。 视频中提到这会影响器件。

  您能否仔细检查设计、并告知我是否存在问题

3) 3)什么是 VDD 连接到 PGD

4) 4) UVLO 和 OVLO 的上限和下限阈值也是什么意思

5) 5)我不知道我的输出负载电容是否能够准确地进入工作条件部分、那么什么是一个好值?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    设计看起来不错。

    1A)电流限制具有精度。 考虑到精度、最小值和最大值定义了电流限制范围

    2a)如果 您使用外部软启动控制(dv/dt)方法、启动时间可能长于故障超时。 在功率限制模式运行中、故障超时应设置为高于启动时间

    3A) PGD 为开漏输出、应拉至外部源以使用该信息。

    4A)  UVLO 和 OVLO 的上限和下限阈值是处于活动状态的 Vin 的上升和下降阈值。

    5A)请添加连接到热插拔输出的所有电容以及连接到热插拔输出的负载的输入电容。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    电流故障超时和启动时间是否起作用、或者我是否需要更改任何值。

    您还提到过  

    [~报价 userid="276203" url="支持/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119703/lm5069-design-review /4151256#4151256"]在功率限制模式操作中,故障超时应设置为高于启动时间

    为了实现这一点、我需要更改设计计算器中的值  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    电流故障超时和启动时间是否起作用、或者我是否需要更改任何值。

    无需更改..

    为了实现这一点、我需要更改设计计算器中的值  

    您可以将 F71设置为否、以使用 功率限制启动模式而不是 dv/dt

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    如果我不需要 PGD 信息、是否可以将其保持未连接状态?

    此外、Vdd PGD 的输出是对的吗?

    Vin 处 TVS 二极管的钳位电压应该是多少、TVS 二极管应该是单向的还是双向的  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    如果未使用 PgD、则可保持断开状态。  

    如果系统中没有低电压电源 VDD、则可以通过电阻器将 PGD 上拉至 Vout

    对于您的规格、 单向 TVS 二极管 SMCJ60A 应该足够好。   有关详细信息、请参阅 e2e.ti.com/.../selecting-tvs-diodes-in-hot-swap-and-oring-applications 文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    对于 lm5069、Cout 的值应该是多少、应该是陶瓷还是电解的

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要最小1uF 的陶瓷输出电容器。 可以根据您的负载滤波要求使用额外的电容器