This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5521:32kHz 时钟电容负载

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120043/lp5521-32khz-clock-capacitive-load

器件型号:LP5521

你(们)好

我在设计中使用具有外部32kHz 时钟的 LP5521来同步多个 LED 驱动器。 请告诉我 CLK_32K 引脚提供的电容负载是多少?

我需要此信息来选择具有足够驱动强度的振荡器。

谢谢

Nagendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagendra、

    我们没有来自 CLK_32K 引脚的电容负载数据。 根据我们的应用经验、普通 GPIO 可驱动4个以上的 LP5521。 由于32k 不是快速速度、我认为没有对振荡器的特殊要求。