主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、 GPCCHEM
您好!
我再次写信、是因为有一个待解决的问题:RSOC 不可靠。
我们选择了正确的 CHEMID、我们成功完成了学习周期、正确配置了参数、并遵循了您在本论坛上之前的主题中提出的所有说明。
遗憾的是、我们始终在 RSOC 上遇到相同的问题、该问题在经过一些周期后发生漂移。
从图中可以看出、RSOC (紫色线)相对于 ASOC (绿色线)呈不同的状态。 测量可靠性不好的部件、此外 BMS 会停止对电池充电、其电压比标称值(8.4)低。 对于 RSOC 100%、最后一个充电周期在7.8V 左右停止。