This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:SHARC 的设计指南

Guru**** 2529630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119495/tps65400-design-guidelines-for-sharc

器件型号:TPS65400

您好的支持团队、

我们使用 TPS65400进行设计、以与用于 SHARC 评估板的 ADP5054兼容。
SHARC 是否有任何设计指南?
请告诉我是否有任何启动顺序或使用成就变化的示例。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dice-K!

    什么是 SHARC 评估板?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、
    感谢你的答复。

    我已询问客户他们使用的是什么器件。

    ・SHARC DSP
    ADSP-21566
    www.analogue.com/.../adsp-21566.html

    ・SHARC 评估板
    EV-2569-SOM
    www.analogue.com/.../ev-21569-som.html

    ADP5054未安装在 EV-2569-SOM 中。

    我的客户使用两个 ADSP-21566。
    他希望 TPS65400为两个 ADSP-21566供电。

    如果您有任何使用示例或成就、请告知我们。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dice-K!

    这是 TI 的中压降压开关稳压器产品线。 很抱歉、我不熟悉 ADI 的 DSP。

    您可以列出所需的功率需求、例如输入/输出电压/电流、序列和 SON 打开。

    我们可以推荐一些基本的适当参数。  

    您还可以参阅我们的 TPS65400EVM。

    Shuai