This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:TIDA-050059规格问题

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050-Q1, TIDA-050059
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119452/tpsi3050-q1-tida-050059-specification-questions

器件型号:TPSI3050-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-050059

您好!

客户正在通过将 TPSI3050-Q1应用于 BDU 项目来开发它。

检查 TIDA-050059的电流限制电路。

TIDA-050059参考设计| 德州仪器 TI.com

MOSFET 电压:806V

MOSFET 电流:36A

1.是否可以通过配置 TIDA-050059等限流电路来限制 MOSFET 电流36A?

2.请推荐使用 MOSFET 电流36A 有限 IC。

3.您是否有电流限制仿真数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho SR、

     

    感谢您的参与、

     

    我想知道该设计是否需要在36A 时立即断开或延迟断开、因为该参考设计为两者提供了解决方案?

     

    1)  是的、可以通过配置 TIDA-050059将 MOSFET 电流限制为36A。 在设计指南中、有关使用300mV 固定阈值进行关断的信息、请参阅第2.3.1.1节、使用此内容、您只需使用设计指南中的公式6选择一个可提供300mV 电压的分流电阻器(36A x Rsense = 300mV) 这将为您提供大约8m Ω 的 Rsense。 另一种实现关断的方法是使用可调阈值从设计指南的第2.3.1.2节中获取、使用此方法、您可以选择要使用的 Rsense 值、然后使用设计指南中的公式7和8计算所需的 Rref 值。

     

    2) 我建议可能并联使用多个 FET、而不是仅使用一个36A FET、当并联 MOSFET 时、电流将因其相对于电阻的正反馈而均等地分配。 除此之外、还应考虑使用一个非常好的散热器、以确保结温不高于额定值。

     

    3) 我们没有针对该系统进行任何电流限制仿真。

    请告诉我们这是否能解答您的问题。  

    此致  

    Goran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Goran、

    感谢您的支持。