您好、先生、
TPS6281220-Q1: 我在数据表中找不到电感器计算公式(TPS6281x-Q1 2.75V 至6V 可调频率降压转换器)、您能否 给出 公式?
例如、应用是
VOUT=1.8V
VIN=3.3V
Iout_max=1.26A
谢谢
Cynthia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
TPS6281220-Q1: 我在数据表中找不到电感器计算公式(TPS6281x-Q1 2.75V 至6V 可调频率降压转换器)、您能否 给出 公式?
例如、应用是
VOUT=1.8V
VIN=3.3V
Iout_max=1.26A
谢谢
Cynthia
您好、Cynthia、
感谢您联系我们。
有关电感器选择的一些信息、请参阅数据表的"10.1.2.1电感器选择"部分(TPS6281x-Q1 2.75V 至6V 可调频率降压转换器数据表(修订版 I)(TI.com)。
为了向您提供一些背景信息、对于我们具有集成补偿的器件、我们不希望提供计算电感的公式、而是希望阐明建议的电感范围。 您应该在此范围内选择一个电感 器、以满足典型的稳定性和瞬态性能要求。
µH、该器件针对标称0.47 μ H 电感器进行了优化、开关频率通常为2.25MHz。
您还可以在产品页面的末尾处(TPS62812-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com)参考我们的 WEBENCH电源设计器,了解初始 BOM 选择。
谢谢、
Stefano