请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 大家好、
客户在其项目中使用 BQ40z80板进行电量监测、并尝试对器件进行解封。 有关详细信息、请参阅下面的详细信息。
我将 BQ40z80板用于电池电量监测计、并尝试解除对器件的密封、使其无法通过 SMBus 从 STM32发送命令。 我传输 了0x16 0x44 0x02 0x14 0x04 0x73和10 0x16 0x44 0x02 0x0720x36 0x66。
0x16是我的从器件地址
0x0414和0x3672是 unseal 命令
44是制造访问命令
器件未密封
谢谢你。
此致、
5月