This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:短路保护

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119372/lm2733-short-circuit-protection

器件型号:LM2733
主题中讨论的其他器件:TPS61376

为客户发布:

我正在为我们的其中一款产品设计升压转换器,我对 LM2733Y 如何处理其短接 GND 输出感到好奇。 现在、我有一个内联可复位/PTC 保险丝(下图中为 F2)来处理任何过流情况。 我想知道是否需要它。

以下是我使用的电路,供参考:

 

 此升压转换器接受4.75–6.8V 电压并输出24.25V 电压。 根据数据表中的计算,我确定了 L2的大小,以便在不违反1A 开关电流限制的情况下安全地提供130mA。 正常运行期间、我的典型最大电流为100mA。

D5是一种低 Vf 二极管、可阻止用户错误连接的外部电源为升压转换器反向供电。 换句话说、面向用户的输出来自 D5的阴极。

 我的问题是:

  • LM2733Y 是否具有短路保护? 数据表显示它具有“逐周期电流限制”,但我不确定它是否能够处理“输出连接到接地”故障情况。
  • 如果 LM2733Y 没有短路保护、或者我决定使用直列式 PTC 保险丝、那么在该故障情况下、我是否需要考虑任何问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的联系。 对于您的两个问题:

    [~ userid="117204" URL" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119372/lm2733-short-circuit-protection"]LM2733Y 是否具有短路保护? 数据表显示它具有“逐周期电流限制”,但我不确定它是否处理“输出连接到接地”故障情况。[/QUERP]

    LM2733Y 没有短路保护、并且不支持短路情况。 在短路的情况下、会损坏电感器 L2和二极管 D19。

    "逐周期电流限制"意味着芯 片将感应低侧 FET 的电流、并将低侧 FET 电流限制在我们设置的电流限制以下、但它无法保证输出电流。

    [引用 userid="117204" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119372/lm2733-short-circuit-protection"]如果 LM2733Y 没有短路保护、或者我决定使用内联 PTC 保险丝、那么我是否应该在该故障情况下关注任何问题[引用/引用]

    我不确定 PTC 保险丝规格是什么、尤其是 其响应时间。 我认为此 PTC 保险丝的响应时间应尽可能短、否则电感器 L2和二极管 D19会因大电流而损坏。

    此外 、我认为 TPS61376可能是客户情况的替代方案、TPS61376可提供高达25V 的输出电压并提供短路保护、将于今年8月底发布。 如果客户对该器件感兴趣、请提供有关客户应用的更多信息、以便我们可以检查适合客户的天气。 谢谢。

    此致、

    Ding Nathan