This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:开关 CL1和 CL2的条件

Guru**** 2534940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1119208/tps23523-condition-to-switch-cl1-and-cl2

器件型号:TPS23523

大家好、  

TPS23523中有双电流限制、可完全使用 CL1和 CL2的 SOA。  我在数据表中看到、有 VDS 阈值将切换 CL1和 CL2。  

VDS 是在 CL1和 CL2之间切换的唯一条件吗?   

根据我的理解、在启动期间 、VDS 非常大、首先是因为 Cout 尚未充电。 那么、它将首先使用 CL2、对吧? 然后、在启动计时器期间 、VDS 下降、然后进入 CL1、对吧?  

我的问题是、由于 CL2非常小、它是否会限制 Cout 充电速度、这可能会影响总启动时间。 如果 Cout 非常大、它是否会触发计时器并无法启动? 谢谢。  

谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的联系。 您的疑虑是有道理的。 请参阅数据表中的应用部分。  为了避免运行计时器、浪涌电流需要足够低。