请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A65-Q1 主题中讨论的其他器件: TPS7B83-Q1
大家好、
客户正在搜索 TI 解决方案、这是一个很好的新发现
我们是否有一款产品可以与"BD450M2FP3-CE2"竞争?
1. TPS7A65-Q1似乎可以与 BD450M2FP3-CE2进行斗争 ,在替换我们的产品时,我是否需要注意什么?
2.请建议最佳解决方案
请提供比较表,我将向客户推荐,THX